This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:当电池组电压下降~3V 时、电池电压不正确

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781460/bq25895-battery-voltage-not-correct-when-battery-pack-voltage-is-drop-3v

器件型号:BQ25895

尊敬的先生/女士:

我的客户使用 BQ25895进行1S4P 锂离子电池配置。 他检测到蓄电池电压值不正确。 经过调查、他们发现当单元使用电池供电时、当电池组电压大约为3V 时、CPU 无法读取 BQ25895寄存器中的充电器 IC 电压和电流。  

当电池组电压为3.5V 至4.2V 时、所有读数均正确。
当电池组电压降至3V 时、它无法正确读取 BQ25895 ADC 值。

以下是寄存器的值、这些寄存器是电池电压和电流的 ADC 值。  除了寄存器0x0E 至0x12之外、大多数寄存器读数都是正确的

您能否帮助您建议要查找的内容?  

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KPK、

    有关说明、请参阅 e2e.ti.com/.../2603787。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。