This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:EOS 参数配置和记忆的 Rcell 值

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849551/bq34110-eos-parameter-configuration-and-learned-rcell-value

器件型号:BQ34110

您好!

我的电池配置是具有16Ah 容量的4S2P 配置、我将 EOS 记忆放电电流设置为 C/10=1.6A、但我对学习放电时间应该有多长有点困惑? 您能解释一下如何在此学习放电阶段计算 Rcell 值吗?

此外、如何获得这些 EOS 参数:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erika 您好!

    我已将其分配给我们的一位应用工程师、他们将很快作出响应。

    关于 EOS 学习、我将向您介绍 TRM 的第47和48页: http://www.ti.com/lit/ug/sluubf7a/sluubf7a.pdf

    我实际上会设置您的时间以匹配您的典型系统放电时间。 EOS 算法将在放电结束后使用张弛部分来确定 EOS 参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认500秒通常足以让监测计学习 Rcell。 请保留此默认值、除非您在学习 Rcell 时遇到问题。

    不必指定初始 RCELL、您可以让监测计使用 EOS_RCELL_RRATE_LEARN 命令来测量它。

    有关 Rcell 温度系数、请参阅以下内容:e2e.ti.com/.../765437