This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:移除电池时 STAT 引脚的行为

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781315/bq24297-behavior-of-stat-pin-while-battery-is-removed

器件型号:BQ24297

各位专家:

我的客户报告说、如果拆下电池、BQ24297的 STAT 引脚会闪烁大约12Hz。 (/CE 为"L"。) 是否为预期行为? 数据表未提及此行为。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fujiwara、

    这是正常的。 有关说明、请参阅 e2e.ti.com/.../2519754。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。