This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:考虑直流偏置效应的自举电容器值

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827855/tps54231-bootstrap-capacitor-value-considering-dc-bias-effect

器件型号:TPS54231

大家好、

数据表提到自举电容器必须为0.1uF。

  • 0.1 μ F 是考虑直流偏置效应的值吗? 这意味着目录值高于0.1uF?
  • 客户希望了解电容器的最小值。 考虑到直流偏置效应、0.1uF 是最小值?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果考虑直流偏置、则该电容的最小值小于0.1uF。 通常、该 EVM 上使用0.1uF/25V/0603。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

      考虑到直流偏置效应、该值将变为0.05uF。 您认为这是可以的吗?

    一般而言 、如果值太小、会发生什么情况?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电容太小、将触发启动 UVLO、尤其是对于更大占空比应用。

    肖恩