This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:关于 TPSM84824

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780667/tpsm84824-about-tpsm84824

器件型号:TPSM84824

你(们)好

我对 TPSM84824有一些疑问。
请告诉我以下问题吗?

・输入电流是否有限制?

・Iout=0A 时的 Vout 精度写入 数据表。
  如果您在任何其他负载电流下具有这些值、我能否获得这些值?

・操作时是否有推荐的潮湿环境?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    输入电流没有限制。 如果您将此器件的负载增至其最大输出电流8A、输入电流也将增加。 确保 TPSM84824的输入电源不受电流限制、以便进行适当调节。

    在 Iout 范围内、VFB 的负载调节通常为0.8mV。 输出电压受负载调节规格和反馈电阻器容差(例如、 1%、5%、10%等)。 您是否具有您想要达到的特定输出电压精度? 我预计输出电压会偏离预期的1-2%。

    此器件的额定 MSL JEDEC 标准如下:3级-260C-168HR

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy - San

    感谢你的答复。
    客户询问、在建议的工作条件下、湿度范围的规格是多少。
    我们能否回答、因为在建议的工作条件下未指定湿度范围、但 器件应在无冷凝的情况下工作?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    我已经和我们的可靠性团队谈论过这个部件。 该产品系列基于 JEDEC 标准、已在85°C/85%相对湿度下进行了1000小时的鉴定测试。 但是、我不建议长期以如此高的湿度运行、因为这会使器件因树突生长而受到腐蚀和污染。

    此致、

    Jimmy