请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM84824 你(们)好
我对 TPSM84824有一些疑问。
请告诉我以下问题吗?
・输入电流是否有限制?
・Iout=0A 时的 Vout 精度写入 数据表。
如果您在任何其他负载电流下具有这些值、我能否获得这些值?
・操作时是否有推荐的潮湿环境?
此致、
横田洋三
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.