This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:UCC28600对 VDD 电源有疑问?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845272/ucc28600-ucc28600-question-about-vdd-supply

器件型号:UCC28600
Thread 中讨论的其他器件: TL431

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 UCC28600。

我有疑问。


(电源配置)
电源配置是初级侧的交流电压和次级侧的直流电压。

(问题)
问题1.
UCC28600 VDD 电压是否可以由次级侧输出供电?

问题2.
如果它使用次级侧输出、是否存在任何问题?

问题3.
如果它使用次级侧输出、会发生什么问题?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Bob、您好!

    您可以从次级侧为 UCC28600供电、并使用绕组来控制 QR 的运行。

    您要求的 Q2和 Q3注意事项。

    1.如何使用   初级侧的涓流充电电阻器启动 UCC28600?

    2.您将需要一个栅极驱动变压器来驱动初级 FET

    3.如果您不需要隔离问题1和2 ,请 离开。

    您仍将需要和 OPAMP 或 TL431反馈方案。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike O'。

    非常感谢您的回答。
    添加配置详细信息。


    客户的电源配置是非隔离式的。

    从外部向 VDD 输入16V 电压即可开始上升。

    VDD 和次级输出已连接。
    输出电压上升后、VDD 电压上升至24V。

    (问题)
    这种方法是否有问题?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike O'。


    进展如何?
    我可以添加一个问题吗?

    (__LW_AT__问题)
    当 FB 引脚电压达到0V 时、IC 会发生什么情况?
    IC 开关是否停止?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    输出可从次级侧提供、它未进行隔离、因此 UCC28600可直接从输出端供电。

    数据表中的图12显示了 FB 电压如何跟踪开关频率和负载。  当 FB 电压为零伏时、根据图、将不会有栅极驱动器切换。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike O'

    非常感谢您的回答。

    我对您的答案有疑问。

    您的答案是这样
    '当 FB 电压为零伏时、根据图、将不会有栅极驱动器切换。'

    (问题)
    什么是没有栅极驱动器?
    FB 电压为0V 时、IC 开关行为是否正常?

    FB 电压为0V 时、IC 是否停止开关行为?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    UCC28600具有内置 FET 栅极驱动器、可直接从器件的 OUT 引脚驱动 FET。

    当 FB 为0时、输出端不应出现脉冲。  当它被拉至低电平时、开关应该停止。

    您也可以通过将软启动引脚拉低来停止开关。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike O'


    非常感谢您的回答。

    我对您的答案有疑问。
    您的答案是"当 FB 为0时、输出端不应有脉冲。 当它被拉至低电平时、开关应该停止。
    您也可以通过将软启动引脚拉低来停止开关。"


    (__LW_AT__问题)
    当 FB 引脚和 SS 引脚为低电平时、
    为什么 IC 不进行开关?

    是因为 IC 内的 VREF 变为0V 吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表第8页上的方框图。

    当 FB 为0V 时、PL 比较器将立即触发、不允许出现栅极驱动脉冲。

    当软拉至接地时、通过 UCC28600架构禁用栅极驱动。

    此致、