This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056EVM-296:THD 和 PFC

Guru**** 2893240 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781155/ucc28056evm-296-thd-and-pfc

器件型号:UCC28056EVM-296
主题中讨论的其他器件:UCC28056

UCC28056无法满足 客户要求的规格。 UCC28056很难满足 THD1和 THD4要求、尤其是在90Vac 输入下。

如果客户可以降低其规格,例如 THD1:15%、THD4:60%,您可以建议客户使用它。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我不确定您的问题是什么、您是否希望满足特定的目标规格?

    此致、
    Eric