This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS770:更高电压的替代产品

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781526/tps770-higher-voltage-alternatives

器件型号:TPS770
主题中讨论的其他器件:LP2951

我使用以下稳压器、需要将输入电压增加到12V。  我想 使用相同的封装、 使能引脚为低电平有效。   您能否推荐支持12V 输入电压的器件?

第1部分:TPS77033DBVR

器件#2:TPS77001DBVR

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    遗憾的是、我们没有太多的线性稳压器可在使能引脚连接到 GND 的情况下启用输出。 采用 SOT-23封装的12V 器件都没有采用此逻辑的使能引脚。 尽管封装不同、但请考虑使用 LP2951。

    非常尊重、
    Ryan