This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF20800:输出超过 REFH

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF20800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779092/buf20800-output-exceeds-refh

器件型号:BUF20800

大家好、

我现在使用 BUF20800来驱动 LCD 作为伽马发生器。 我在这里找到了一个奇怪的问题。 我为 IC 加电18V、并通过简单的分压器生成 REFH 17.8V 和 REFL 0.2V、如典型应用电路中所示。 IC 一般工作正常。 但是、只要我希望输出14的电压为17.5V 并将数据发送到 IC、我就会得到17.9V、这是 Vs 的实际值、甚至超过预设的 REFH。

首先、我尝试从17.0到17.5的不同值、发现通过发送小于17.4V 的数据、输出可以提供所需的值、但超过17.4时、输出电压将超过 REFH。    

其次、我尝试将所有输出通道设为17.5、结果表明、从 Ch1到 Ch9、输出正确为17.5、但从 Ch10到 CH18、输出大于 REFH。

第三、我检查逻辑分析仪发送到 IC 的数据、它显示的数据是03F0、在十进制中为1008。 通过使用输出电压 公式、Vout =[(17.8-0.2)/1024 * 1008]+ 0.2 =17.525、这意味着数据也正确发送到 IC。

有人对我有类似的问题吗? 有人可以帮助我解释输出为何会超过 REFH?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于19年6月3日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhen:

    您看到的是预期的结果。 当 Vhefh 和 Vrefl 接近 Vs 和 GND 时、DAC 的上限和下限(0-50和950-1023)线性度会受到影响。
    这是由于输出缓冲器饱和、设置 DAC 输出接近 Vs。
    要获得良好的线性度:
    -如果要使用 DAC 0至1023 (所有设置),请设置 Vrefh<=Vs-1V 和 Vrefl>=1V
    -如果 Vrefh=Vs-0.2V 且 Vrefl=0.2、则 DAC 区域使用 DAC 50至950以获得良好的线性度。


    此致、
    Costin