This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要帮助构建直流电表以测量高达220V 直流和100A 的能量

Guru**** 2532470 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV421, AMC1200, DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826754/need-help-to-build-dc-power-meter-to-measure-energy-up-to-220v-dc-and-100a

主题中讨论的其他器件:DRV421AMC1200DRV425

您好!

我正在寻找构建支持高达220V 直流和100A 测量的直流能量计的解决方案。

以下是基本要求

1. TI 是否有任何直流电源计量参考设计

2.如果没有现有参考资料、那么该部件或使用 TI 部件的暂定设计可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hijack、

    感谢您的提问! 我们的工程师将在周一返回办公室时进行分析并作出响应。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的任何非隔离式电流感应放大器(CSA)都无法自身承受220V 的电压、而不会发生击穿。 但是、有一些电路可以增强其功能、如这两种设计所示–

    http://www.ti.com/lit/an/sboa295/sboa295.pdf

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu849/tidu849.pdf

    我们还提供可适应此类高直流电压的隔离式器件、您可以查看 AMC1200和系列 DRV421/DRV425等器件。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Guang、

    因此、我还有一些问题  

    我们需要测量高达220V 直流和高达100A 的负载。 那么、会对电路产生什么影响。 或者它将适合所有测量。 我知道我们需要根据电流额定值更改分流器、但电路的其余部分如何。

    2.说明的0-100A 范围内的设计精度是多少  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1电路可按原样使用。 当然、需要对分流器进行定制、您可能需要优化某些组件、原因包括尺寸、成本和可用性。 但总的来说、这些电路已经过验证、应该开箱即可使用。

    2精度在很大程度上取决于分流电阻和容差。 对于任何所选分流器、在较低的电流电平下、误差百分比将会更高。 通常、很难在低于几个100mA 的电流下进行测量、同时能够测量100A。 您可以参阅此设计指南以了解精度分析和测试结果;您可以参阅 此参考设计 以了解烹饪手册中所示电路的精度分析。 除了设计指南之外、  这些 参考设计还可在线获取其他设计资源

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Guang。

    我得到了我的答案。 如果有任何问题、我将提出疑问。

    再次感谢