This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34210-Q1:BQ34210-Q1

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781029/bq34210-q1-bq34210-q1

器件型号:BQ34210-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ34110

我目前正在使用 BQ34110来监控工作现场的物联网设备电池。 有多种化学品、例如铅酸和镍镉。 在我的设计中、我还想用 BQ34210-Q1替代它。 我的问题是"Doese BQ34210-Q1 support single lead-acid battery"(BQ34210-Q1是否支持单个铅酸电池?) 铅酸电池未在用户手册中列出(如下所示)。 我知道电压高达4.5V、我的应用是"单"铅酸电池。 请告诉我您的意见。 谢谢、

用户指南:bq34210-Q1电量监测计包含电量监测和放电结束(EOS)确定功能、可与1节锂离子或磷酸铁锂(LiFePO4)可充电电池或配置为3节电池且基于镍氢(NiMH)的电池组配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Isaac
    bq34210-Q1尚未发布。 由于它是基于 cedv 的监测计、因此在释放时可用于铅酸。
    谢谢
    Onyx