This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:EN 引脚异常行为

Guru**** 2383340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848132/tps53353-en-pin-strange-behaviour

器件型号:TPS53353

尊敬的 TI:

 

我在 e2e 中遇到类似的问题:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/301301

 

我的 EN 序列电路已连接。 EN_1V 将直接连接 TPS53353 EN 引脚。

在我的测量中;

5V 输入电压:  4、96V

EN_1V: 5、06V

两个网络之间的差值为100mV。

电流= 100mV/48K= 2uA

我的第一个问题:TPS53353 EN 引脚提供拉电流。 这是正常的吗?

我的第二个问题:TPS53353 EN 引脚提供2uA 电流。 数据表指出、最大值为 EN 输入电流为1uA。 出什么问题了?

 

此致、

埃伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eren:

      我们将在我们的板上查看此内容并返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eren、

    虽然 TPS53353没有特意的电流源强制电流从 EN 引脚流出、但 EN 引脚可提供少量电流。

    数据表规格是 EN = 5V 时流入 EN 引脚的最大电流为1uA、从引脚流出的2uA 电流源将为-2uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我们打算在寿命期间无法维持的高可靠性应用中使用 TPS53353。 因此、我们必须仔细进行设计。

    任何数字引脚的拉电流是否奇怪? 您能否提供有关此问题的更多信息?

    我也很失望的是、您看不到 TPS53353 EN 引脚出现任何问题、该引脚具有1uA 的最大电流、意外提供的电流是最大电流的2倍。

    从您的角度来看、如果 EN 引脚提供1mA 电流、您认为这是正常的吗?

    您能否还解释一下 EN 引脚为什么会提供大电流?

     

    此致、

    埃伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eren、

    是的、我会发现进出器件 EN 引脚的1mA 泄漏电流异常、并且表明该引脚已损坏。  在本例中、我们不是查看1mA 的电流、而是查看2uA 的电流、减少3个数量级。

    与 TI 电源 IC 上的大多数引脚一样、EN 引脚包含 ESD 保护器件、这些器件可将 ESD 事件引起的突发电压尖峰与敏感组件的栅极氧化层隔离、例如 EN 上的比较器。  这些 ESD 结构包括连接在引脚和其他内部电源轨(如 BP 和 VDD)之间的 MOS 器件。  这些 MOS 器件可能会将电流泄漏到引脚或从引脚泄漏出来、包括数字输入引脚。

    TPS53353数据表规定、在5V 电压下进入 IC 引脚的最大泄漏电流为1uA、但未指定最小电流、其中可能包括流入引脚的负电流(从引脚流出的正电流)、正如您在此处测得的那样。  我将尝试根据测试数据找到预期的最低水平。  通常、当器件启用时、EN 引脚上流出的小负源电流不会被视为有问题、因为它将 IC 保持在导通状态、从而降低了其噪声灵敏度的可能性。  实际上、许多器件包括故意将电流驱动到 EN 引脚的电路、以在悬空时强制其进入导通状态、或在器件使能时强制 EN 电压更高、从而为导通功能提供迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eren、

    我刚刚获得了设计和测试团队的确认。  TPS53353转换器内部有一个小型迟滞电流电路。  当 EN 引脚低于使能阈值(标称值0.95V)时、进入引脚的泄漏电流为-1uA 至+1uA 当 EN 引脚电压高于使能阈值时、进入 IC 引脚的泄漏电流为-5uA 至+1uA

    增加的上拉电流可提高引脚抗噪性能并防止 EN 功能抖动。