This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:输入电流 IVCCI 曲线与放大器;最大值?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778606/ucc21520-q1-input-current-ivcci-curve-max

器件型号:UCC21520-Q1

大家好、

Q1 -是否为运行中的 IVCCI 指定了最大值? 仅指定典型值。  

Q2 -在数据表中、在"(f = 500kHz)每通道电流、COUT = 100pF"=> CAN 复杂"的测试条件下、典型 IVCCI 指定为2.0mA 频率= 500kHz 时、此条件是否低于0输出电流?  

Q3 -是否在曲线下指 IVCCI 或 IVDDA/IVDDB?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PengYu:

    感谢您的帮助、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解答您的问题。

    Q1-未指定 IVCCI (最大值)、但不应出现较大裕量变化。

    Q2- IVCCI 或"工作电流"是指当在输出端使用负载电容(在本例中为100pF)将500kHz PWM 输入信号施加到 CHA/B 时 VCCI 电流消耗(每通道)、该电流与 VINA = VINB = 0V 且未连接负载时的静态电流不同。

    Q3 -图4表示无负载时工作电流 IVDDA/B 随频率的变化。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    问题1 -我们对此有什么估计吗?  

    Q2 - IVCCI 是否会随 PWM 频率变化? 当输入 PWM 频率增加时、我们是否希望 IVCCI 更高? 是否有曲线来显示相关性?  

    Q3 -清除。  

    底线是如何根据应用条件估算最大 IVCCI。 您能否告诉我估算(如果不保证)最大 IVCCI 所需的参数(如 VCC、PWM 频率、温度等)是什么? 因此、客户可以根据这种最坏的情况来设计电源。 我可以从客户那里收集这些参数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PengYu:

    在 d/s 的第9.2.2.4节中、100kHz 时无负载时的开关 IVCCI 为2.5mA。

    正如您在同一节中所注意到的、栅极驱动器损耗贡献主要由 VDDA/B 和 IVDDA/B 决定 根据 VCC、频率和温度、我预计 IVCCI 会发生变化、但这些变化不应超过+/-10mA (粗略估算)。

    我将检查星期一、然后返回给您、以获得之前在该器件上完成的任何可能的 IVCCI 数据。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pengyu、

    我仍在处理您的请求、我将在 EOB 周三之前回复您。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、

    当输入设为高电平且器件以导通状态传输信号时、输入电流会增加、与实际 PWM 频率无关。 该器件具有两个发送器、当在100%占空比下置为高电平时、每个发送器的电流消耗介于0.8mA 和1mA 之间。 该值随温度和工艺的变化而略有变化。

    当输入由 PWM 信号驱动时、输入 RMS 电流与占空比成比例变化。 对于每个通道、它可估算为1mA * D。 例如、如果此双通道驱动器的输入由任何特定占空比的互补信号驱动、则 RMS 电流将增加大约1mA。 如果 DT 引脚短接至 VCCI 以禁用该功能、并且两个输入均驱动为高电平、则每个发送器将消耗~1mA 电流、总输入电流将增加2mA。 数据表列出了输入端500kHz、50%占空比互补信号的典型输入电流。

    如果使用电阻器对 DT 引脚进行编程、DT 引脚也可以增加输入电流。 DT 引脚电压的标称值为0.8V 额外的静态电流约为0.8V/RDT。 该近似值仅在电阻器尺寸较大时才适用;如果 DT 短接至 GND、则会增加大约1.5mA 的电流。  

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗?

    如果不是、请随时要求提供更多澄清。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是、最坏情况下的最大 IVCCI 是多少? 了解我们可能无法保证该参数、因为它未在数据表中指定、但我们能否对此参数进行合理的估算或仿真? 喜欢高达 +50%至3mA? 高达10倍至20mA? 高达200mA? 等等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PengYu:

    最坏情况下的最大 IVCCI 约为5mA。 此条件假设工作电压为5V、DT 短接至 GND、一个输入短接高电平、另一个输入短接低电平。

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    单通道短路或双通道短路时、5mA 最坏情况是什么?

    对于2通道正常运行、您是否具有最坏情况下的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、

    在 DT 引脚短接至 GND 的情况下、单通道运行的最坏情况是5mA、这是任何配置的最高预期输入电流。

    双通道运行的最坏情况是 DT 连接到 VCCI、并且两个输入都在100%占空比下处于高电平。 这需要大约4.5mA 的电流。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    5mA (4.5mA)是指输入电流还是电源电流? 我需要知道来自 VCC (IVCCI)的最大电源电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pengyu、

    5mA/4.5mA 是指流入 IVCCI 引脚(引脚3和8)的电源电流。 到 INA 和 INB 的输入电流将小得多。

    谢谢、
    John