This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:是

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ24014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849597/bq51013b-yes

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ24014

您好!

我 在设计中将 BQ51013B 用作无线充电器。  我让该装置开始充电后立即停止的问题。   

请参阅以下原理图副本、

我立即看到的一个问题可能是我将电池的热敏电阻引脚连接到 BQ51013B 和 BQ24014。  我可能需要将 BQ51013B 的 TS/CTRL 连接  到10K 并接地。  我不确定这是否能解决我的问题。

谢谢、

Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ali

    原理图看起来不错。

    线圈非常好、这是一个应该工作良好的大线圈。

    您指出的 TS 引脚连接可能是主要问题、对于 BQ51013B、使用10k 电阻器将 TS 接地以禁用。

    另一个可能有用的方法是交换 R3 (66)和 R6 (196)、这不会更改 ILIM 值、而是增加 FOD 裕度并防止它导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill。  让我尝试一下您的建议并与您联系。