This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2742:连接到两个 UCC21710-Q1以驱动 MOSFET

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2742, UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848958/lm2742-connect-to-two-ucc21710-q1-to-drive-mosfets

器件型号:LM2742
主题中讨论的其他器件: UCC21710

大家好、我正在设计降压转换器、LM2742用于驱动2个 UCC21710的低压侧、如下图所示。

  1. 我希望通过"使用 Vcc 连接 BOOT "和"将 HG/LG 连接到具有相同接地电平的2个驱动器 IC "来确保不会出现任何接地电平问题、因为 LM2742最初设计用于直接驱动功率转换器的半桥。
  2. 此外、在不直接驱动半桥的情况下、我对 PGND/SGND 分离的必要性感到困惑。
    1. 我是否需要"用 PGND 平面(数字信号)覆盖 HG/LG "和"用 SGND 平面(模拟信号)覆盖 FB/EAO?"?
    2. 或者、当 LM2742不直接驱动半桥时不会有任何差异?

感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chih Kuo Hu

    由于您的用例超出了 LM2742的典型应用范围、I

    需要研究设计并在稍后作出响应。  

    是否需要将控制器与功率级隔离?

    降压转换器的电压和电流电平是多少?

    您计划如何关闭反馈环路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 您的问题已按如下方式得到解答。

    是否需要将控制器与功率级隔离?

    =>实际上,功率级没有与控制器隔离,2个接地标志是相同的(很抱歉,较低 UCC21710的线路可能会导致您的误解)。

    降压转换器的电压和电流电平是多少?

    => 电压大约为300V-750V,电流大约为20A-60A (18kW 电路)。

    您计划如何关闭反馈环路?

    =>我将使用差动放大  器测量转换器的输出电压,并在转换器流入 LM2742的 FB 引脚之前对其进行滤波。


    此致、

    郭志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    由于 LM2742是一种较旧的设计、因此您的应用在外部

    半桥的用例、我无法这么做

    查找回答问题和一些问题所需的资源。

    LM2742的 VCC 仅为5V、您的设计大于300V 和18kW、我认为具有安静的(模拟信号)

    建议将反馈控制环路接地。

    您是否考虑了适用于您的应用的 UCC 控制器?

    我没有看到将 VCC 耦合到 BOOT 并保持安静和开关接地分离的问题。

    考虑使用 RC 来过滤进入 VCC 引脚的电压。

    但是、该器件的电路通过感测低侧 FET 和上的电压来限制电流

    为了防止高侧和低侧驱动器重叠、我不确定您的应用中的行为。

    我建议使用您的配置评估器件。