This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:风扇的电子保险丝选择方法

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25926, TPS25927, TPS2595, TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827580/tps25926-e-fuse-selection-method-for-fans

器件型号:TPS25926
主题中讨论的其他器件: TPS25927TPS2595TPS2596


电子保险丝被视为保护额定电压为12V、0.3A 的风扇的电源。

保护电流约为2A。

哪一种更好、TPS259261或 TPS259271?

TPS259271数据表显示"for fan"。

TPS259261数据表中未写入"对于风扇"。

如果两者都正常、我想使用 TPS259261。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25926和 TPS25927之间的主要区别在于 TPS25926具有固定的15V 过压钳位、而 TPS25927没有过压保护。

    TPS25927适用于风扇应用的原因是 TPS25927热关断后的重试延迟非常低、只有100us。 启动期间、风扇消耗巨大电流、并可能使器件达到热关断状态。 如果热关断后的重试计时器为低电平、风扇可以在几次重试后拾取并启动。 如果重试延迟更类似于 TPS25926、则风扇可能启动失败。

     如果您的启动电流也小于5A 或2A、您可以考虑分别使用 TPS2595或 TPS2596。   请相应地选择合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 TPS259271。
    请告诉我、当正常电流紧接在图28中的浪涌电流之后会发生什么情况。
    例如、尽管图4中的 C4 29 i_in、“i_in”和“i_out”是否可以被视为相同?
    即使输出因单个浪涌电流而停止、也需要立即返回。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS259271是一款重试器件、因此它会在因任何故障情况而关闭后继续尝试重新启动。

    启动期间、输入电流是流入输出电容的电流与流入负载的电流之和。

    在短路情况下、输入电容可在短时间内提供高电流、因为输入电容具有低阻抗。 我们在输出电容之前测量输出电流、因为这是流入 IC 并流出的电流。