This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24081-Q1:ISET 充电电流是否支持动态电阻变化

Guru**** 2514825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24081-Q1, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849553/bq24081-q1-does-iset-charge-current-support-on-the-fly-resistance-change

器件型号:BQ24081-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ25155

大家好、

我的客户希望使用 BQ24081-Q1实现以下功能。

  1. 当电池温度为-20至+50C 时、最大充电电流为250mA
  2. 当电池温度为-40至+85C 时、最大充电电流需要限制在20mA

是否有可能实现? (我认为问题是 ISET 电阻是否可以动态更改?)

如果 BQ24081-Q1无法做到、我可以帮您推荐其他器件吗?

以下是要求。

1、VIN = 5V。

2、充电电流最大值为250mA

3.1S2P 锂离子电池。

需要 AEC-Q100。

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen

    ISET 可用于动态更改最大充电电流。  但是、需要使用外部电路来监测温度、不确定是否可以使用 TS 引脚、或者是否需要另一个电路/MCU。

    我们还有其他器件、BQ25155非常适合、但不适用于 AEC-Q100。