This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:配置/模式控制问题

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543, TPS2546
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779392/tps2543-configuration-mode-control-questions

器件型号:TPS2543
主题中讨论的其他器件: TPS2546

大家好、

我的客户开始在其应用中考虑 TPS254x。 下面是一些一般性问题。 您可以支持吗?

此致、

Kotaro Yamashita

(图2 问题*****

Q1:TPS2543、TPS2546

他们了解/状态信号用于负载检测功能。 如果他们不使用此功能,他们可以设置不需要/status 输出的 CTL1-3配置?

 

问题2:

当 EN = H 或 L 时、OUT 引脚是否支持5V 连接? 他们担心连接断开。 此配置是否存在任何问题? 例如、损坏的器件或流入 IN 的反向电流等。

 

问题3:

当设备进入 DCP 自动模式时,此情况无法检测 CDP,不是吗?

 

问题4:

当器件进入 CDP 模式(CTL1-3 = H)时,他们认为需要2.1A 充电电流的 Apple 器件无法成功握手。 正确吗?

在本例中、最大充电电流是否为 ILIM?

当需要连接2.1A 的器件时、它们预计器件会限制1.5A (=ILIM)电流。

 

问题5:

目前、此应用仅关心 SDP 模式(USB 存储器)、但希望通过 BC1.2控制器支持 CDP 模式(平板电脑等)。 那么、他们是否可以将 SDP 模式更改为 CDP 模式(认为是 CTL1-3配置)? 如果是、是否有任何序列?

 

问题6:续问题5

TPS254x 能否检测 SDP 或 CDP 所需的器件? 器件具有的两级电流阈值有何用途?

他们希望检测 USB 存储器或平板电脑、并希望将电流限制设置为0.5A 或1.5A。

 

问题7:

 TPS254x 能否向主机提供 CDP 握手故障信息? 如果不能,是否有任何方法可以检测此信息?

 

(三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kotaro

    Q1:正确、您无需使用状态输出通过 CTL1-3设置配置。

    Q2:TPS254x 系列器件不支持反向电流保护、因此如果在 VBUS 上施加更大的电压、则会损坏器件。 这种情况绝不会发生、但如果您的客户担心在 VBUS 上施加更高的电压、他们可以使用 TPD1S514-1等器件。 如果在 EN = L 时 VBUS 上出现5V 电压、这不应导致任何问题。

    问题3:正确。 充电器(TPS254x)将仅广播 DCP 充电模式、然后确定它是否需要切换到不兼容的充电方案、例如分压器1和1.2V 充电模式。

    Q4:Apple 器件应认识到它已连接到 CDP 充电器件、仅消耗1.5A 电流。

    Q5:是的、他们只需更改 CTL1-3配置。 请参阅数据表中的图3

    问题6:无法检测是否连接了平板电脑或 USB 存储设备。 这两种模式都将与 SDP 或 CDP 模式兼容、只有 CDP 模式将提供更高的电流能力。

    Q7:CDP 握手的故障信息是什么意思? TPS254x 不能与连接的器件共享任何故障信息、反之亦然。

    请告诉我这是否回答了您的问题。 如果是、请单击此选项可解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    Q2:如果在 VIN = 0V 时在 VOUT 施加5V 电压、是否会导致损坏? 或者是否有任何电压反向到 VIN?

    Q5:是否满足任何顺序要求? 他们了解 TPS2543可在 POR 后对 CTL1-3状态进行采样。 他们能否随时更改 CTL1-3配置?

    此致、
    Kotaro Yamashita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kotaro、您好、
    Q2:除非 TPS2543完全断电并且在 VBUS 上施加5V 电压、否则不应发生这种情况。 有一个内部 FET 将 VBUS 与 VIN 分开(功能方框图)、因此如果器件未通电、VBUS 为0V、并且在 VBUS 上施加外部5V 电压、则不会将反馈电压反馈到 VIN。 但是、如果电压上升到7V 以上、则器件将损坏、因为这是可施加到 VBUS 上的最大电压电平。

    Q5:正确、您可以随时更改 CTL 配置