主题中讨论的其他器件: TPS2546
大家好、
我的客户开始在其应用中考虑 TPS254x。 下面是一些一般性问题。 您可以支持吗?
此致、
Kotaro Yamashita
(图2 问题*****
Q1:TPS2543、TPS2546
他们了解/状态信号用于负载检测功能。 如果他们不使用此功能,他们可以设置不需要/status 输出的 CTL1-3配置?
问题2:
当 EN = H 或 L 时、OUT 引脚是否支持5V 连接? 他们担心连接断开。 此配置是否存在任何问题? 例如、损坏的器件或流入 IN 的反向电流等。
问题3:
当设备进入 DCP 自动模式时,此情况无法检测 CDP,不是吗?
问题4:
当器件进入 CDP 模式(CTL1-3 = H)时,他们认为需要2.1A 充电电流的 Apple 器件无法成功握手。 正确吗?
在本例中、最大充电电流是否为 ILIM?
当需要连接2.1A 的器件时、它们预计器件会限制1.5A (=ILIM)电流。
问题5:
目前、此应用仅关心 SDP 模式(USB 存储器)、但希望通过 BC1.2控制器支持 CDP 模式(平板电脑等)。 那么、他们是否可以将 SDP 模式更改为 CDP 模式(认为是 CTL1-3配置)? 如果是、是否有任何序列?
问题6:续问题5
TPS254x 能否检测 SDP 或 CDP 所需的器件? 器件具有的两级电流阈值有何用途?
他们希望检测 USB 存储器或平板电脑、并希望将电流限制设置为0.5A 或1.5A。
问题7:
TPS254x 能否向主机提供 CDP 握手故障信息? 如果不能,是否有任何方法可以检测此信息?
(三