This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51222:FOD 校准发送器

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51222
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849516/bq51222-fod-calibrated-transmitter

器件型号:BQ51222

您好!

为了针对基于 BQ51222的电路校准 FOD、我需要一个 Qi 校准发送器。 FOD 校准工具手册中建议的 AVID 不再可用。

1) 1)您是否有可供推荐的替代模型? 我在互联网上找不到任何信息。

2) 2)目前、我不需要精确的校准、如果我们不进一步使用无线充电、校准后的发送器就会太贵。 是否可以使用 TI TX EVM,这样可以获得 TX 和报告 RX 功率,例如,读取 I2C 寄存器?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您未提交 Qi 认证、并且在受控情况下将 RX 与已知 TX 搭配使用、则使用 TI TX EVM 进行粗校准可能会起作用。

    该 EVM 具有读取具有 FOD 校准信息的 I2C 寄存器的选项。  

    我将与您脱机联系。