This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:最大 PWM 频率和 RT/CLK 引脚

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92513HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849558/tps92513hv-max-pwm-frequency-and-rt-clk-pin

器件型号:TPS92513HV

大家好、团队、

我的客户正在使用 TPS92513HV、并考虑在新的重新设计中使用该器件。 问题有两个:

- PWM 调光输入引脚上适用的最大信号频率:
在数据表中、它仅显示 t_rise、t_fall 的标称参数。
在同一数据表的"8.3.5 PWM 调光(PDIM 引脚)"一章中、报告了注释"调光频率范围为100Hz 至1kHz"、而在应用手册 TIDUBW3A (https://www.ti.com/lit/ug /tidubw3a/tidubw3a.pdf)中、 在"2.2.2使用 PDIM 进行数字 PWM 调光"一章中、注释"调光频率范围为200Hz 至5kHz"。
到目前为止、已通过测试的产品已获得批准、并在2.4kHz 的频率下进行大规模生产。
我想知道、是否有任何禁忌和衰减可以继续将该频率升级到15kHz-20kHz 范围。

-将开关频率与外部时钟同步(RT/CLK 引脚):
我想知道、为了使 TPS92513HV 驱动器在不同的负载条件下以大约100mS 的"慢速"转换在不同的频率下工作、是否有任何禁忌和衰减来保持从微控制器生成目标信号。
该技术允许我使用相同的硬件扩展 V 和 I 工作范围。

请告诉我。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    虽然 TPS92513HV 可以工作、但建议不要以15-20KHz 的频率对其进行 PWM。  对比度将显著降低。  电感器电流的上升和下降时间可能会导致非线性调光和调节问题。  建议的范围为100Hz 至1KHz、超出此范围可用于调光性能、但调光性能会受到限制、具体取决于设计、例如输入电压、输出电压、开关频率和电感器值。  与电感器的电流压摆率相比、t_rise 和 t_fall 较小。

    TPS92513HV 可以这样工作。  TPS92513HV 需要时间从 RT 开关频率切换到外部同步开关频率。  它必须符合以下标准。  这是动态变化还是已知负载条件后设置的某个值?  这将是一个尝试、并查看在实施时它的行为。  我会查看电流调节、以确保它由于纹波电流的变化而保持稳定。  此外、如下面所述、不需要在此模式下进行开关、因为转换器将开关频率降至150KHz、这可能会在某些设计(用于更高开关频率的设计)中导致问题。  如下面所述、也需要同步电容器和电阻器、如数据表的图12所示。

    从数据表中:

    8.3.3将开关频率与外部时钟同步(RT/CLK 引脚)
    RT/CLK 引脚可用于通过连接正方形来使稳压器与外部系统时钟同步
    通过电路网络向 RT/CLK 引脚发送波形、如图12所示。 方波振幅必须
    RT/CLK 引脚上低于0.63V 和高于1.81V 的转换、导通时间大于51ns
    关闭时间大于100ns。 同步频率范围为300kHz 至2MHz。 上升沿
    与 RT/CLK 引脚信号的下降沿同步。 内部振荡器提供缺省值
    如果同步、通过将 RT/CLK 引脚的电阻器接地来设置开关频率
    信号关闭。

    kΩ 通过470pF 陶瓷电容器和4 μ F 串联电容器对同步信号进行交流耦合
    连接到 RT/CLK 引脚。 当与同步时、串联电阻可降低重负载应用中的 PH 抖动
    外部时钟以及从同步模式转换到 RT 模式的应用中。 首次运行 RT/CLK
    引脚被拉至 CLK 阈值以上器件从 RT 电阻器频率切换到 PLL 模式。 。
    当 PLL 开始锁定时、内部0.5V 电压源被移除、CLK 引脚变为高阻抗
    对外部信号的影响。 由于稳压器上有一个 PLL、因此开关频率可以更高或更低
    设置的频率。 器件从电阻器模式转换到 PLL 模式
    然后增加或降低开关频率、直到 PLL 锁定在100以内的 CLK 频率
    微秒。
    当器件从 PLL 转换到电阻模式时、开关频率会从 CLK 减慢
    频率设为150kHz、然后重新施加0.5V 电压、电阻器随后设置开关频率。 是的
    不建议在运行期间重复进行系统从 PLL 模式到电阻模式的转换。 时间
    PLL 会失去外部时钟输入、默认的150kHz 开关频率会产生较长的导通时间、这一点很重要
    会导致更高的电感器纹波电流。 如果系统不是设计为饱和、这可能会导致电感器饱和
    工作。

    此致、