This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:LM317M 的最大输入电流是多少?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780973/lm317m-what-s-the-maximum-input-current-to-lm317m

器件型号:LM317M

我想将其与24V 20A 电源配合使用、因此可以将 LM317M 用于此类输入吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用线性稳压器时、输入电流与输出电流基本相同。

    LM317M 不能处理超过0.5A 的电流

    对于此类高电流、应使用降压稳压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shruti、

    无论24V 电源可以提供多大电流、您都可以将 LM317M 连接到任何24V 电源。 正如 Clemens 已经提到的、LM317M 仅消耗其必须为其负载提供的电流。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kai、他非常乐于助人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Clemens