This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:以23V、100mA 的电流驱动 LCD 背光

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827177/tps61169-driving-the-lcd-backlight-with-23v-100ma

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件: TPS61165

大家好、

我们计划在设计中使用背光规格为23V、100mA 的显示屏。

请提供 TPS61169驱动程序是否支持我们的应用的详细信息。

此设计中是否存在与热相关的问题?

谢谢、此致

Muneeswaran R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、先生、

       您的 TPS61169输入电压是多少? 您是否遇到过任何问题? 请参阅数据表以估算热性能。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们通过电池提供3.6V 至4.2V 的输入电压。

    我们对芯片的温度升高与功耗有疑问。  

    我们的应用工作环境温度将为50摄氏度。

    请使用 TPS61169提供您的建议。

    谢谢、此致、

    Muneeswaran R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       是的,快速大致计算热性能,Pout=Iout*Vout=100mA*23V, 如果效率= 80%、TPS61169的功耗约为100mA*23V*0.2、请查看 TPS61169的数据表、 结至环境热阻为263.8摄氏度/瓦、因此温度升高为100mA*23V*0.2 *263.8=121摄氏度、当环境温度约为50摄氏度时、可能会引发热关断问题。  

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    好的。 感谢您的回答。 但我还有另一个疑问。

    在查看 TPS61169的电路时、我们可以理解这是升压转换器、并且除 MOSFET 开关外、大多数升压转换器电源电路部分仅位于外部。 在我们的案例中、正如您提到的示例80%的效率、剩余20%的功率在芯片本身中耗散、或者部分功率在外部也在电感器和二极管中耗散吗? 如果是、在芯片中耗散的功率百分比是多少。

    您能否清除此问题?

    谢谢、此致、

    Muneeswaran R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muneeswaran、

      芯片的功耗很难估计、芯片的主要功耗主要是内部 MOSFET、所以只能根据测试结果。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请提供您的建议、我们是否可以将此芯片用于我们的应用。

    或者、请推荐 TI 的低成本 LED 驱动器解决方案、以满足我们电路设计的热问题。

    谢谢、此致

    Muneeswaran R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muneeswaran、

      是的、对于您的应用、我对此类热性能有一些顾虑。  我建议使用具有 QFN 封装的 TPS61165、其"结至环境热阻"仅为大约80摄氏度/瓦

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的建议和即时响应。

    此致

    Muneeswaran R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您有疑问、请告诉我。

    此致

    肖恩