主题中讨论的其他器件: TPS61165
大家好、
我们计划在设计中使用背光规格为23V、100mA 的显示屏。
请提供 TPS61169驱动程序是否支持我们的应用的详细信息。
此设计中是否存在与热相关的问题?
谢谢、此致
Muneeswaran R
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
是的,快速大致计算热性能,Pout=Iout*Vout=100mA*23V, 如果效率= 80%、TPS61169的功耗约为100mA*23V*0.2、请查看 TPS61169的数据表、 结至环境热阻为263.8摄氏度/瓦、因此温度升高为100mA*23V*0.2 *263.8=121摄氏度、当环境温度约为50摄氏度时、可能会引发热关断问题。
此致
肖恩
您好 Sean、
好的。 感谢您的回答。 但我还有另一个疑问。
在查看 TPS61169的电路时、我们可以理解这是升压转换器、并且除 MOSFET 开关外、大多数升压转换器电源电路部分仅位于外部。 在我们的案例中、正如您提到的示例80%的效率、剩余20%的功率在芯片本身中耗散、或者部分功率在外部也在电感器和二极管中耗散吗? 如果是、在芯片中耗散的功率百分比是多少。
您能否清除此问题?
谢谢、此致、
Muneeswaran R