This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:LP2951CM 的输出电压是固定的还是可调的? 如果输出电压是固定的、那么输出电压是多少?

Guru**** 2534240 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781205/lp2951-is-the-output-voltage-of-lp2951cm-fixed-or-adjustable-if-the-output-voltage-is-fixed-what-is-the-output-voltage

器件型号:LP2951

LP2951CM 的输出电压是固定的还是可调的? 如果输出电压是固定的、那么输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    请注意、LP2951CM 为 NRND。  请使用引脚对引脚兼容的器件 LP2951CM/NOPB。

    SOIC 封装中的 LP2951-N 可用作使用 SENSE 和 VTAP 引脚的固定输出 LDO 或可调 LDO。

    如果用作固定输出 LDO、 则 LP2951CM/NOPB 具有5V 输出。

    非常尊重、

    Ryan