This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:MOSFET 选择

Guru**** 2528890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827684/tps51220a-mosfet-selection

器件型号:TPS51220A

您好、专家、

我想在 TPS51220A LS 中使用以下 MOSFET、您能为我介绍哪一个更好? 有任何疑虑? 谢谢!

VIN=24V

Vout=12V

Iout=5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于低侧 MOSFET、第一个应该更好。 低侧 MOSFET 上的功率损耗主要是导通损耗。 因此、具有较低 Rdson 的 MOSFET 更好。

    而对于高侧、开关损耗占主导地位、因此首选小 Qg。 谢谢!

    此致、

    Hao