This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:当从主电源切换到电池电源时、输出被浸没、然后系统被复位/关闭

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847774/tps2121-output-is-dipping-and-then-system-is-getting-reset-off-when-switching-from-main-power-to-battery-power

器件型号:TPS2121

您好!

我们使用 TPS2121来切换主电源和电池电源。 已连接以下电路以供您参考。
观察到系统在从 IN1切换到 IN2的电源切换期间正在复位/关闭。

尝试使用不同的 CSS 值(100nF、1uF 和10uF)、但行为不变。

已尝试删除 OV1和 OV2分压器部分。

还尝试更改值 R140 - 16.2K、R137 - 2K、R143 - 4.7K、R136 - 15K、但问题仍然存在。

主电源(12V)

电池电源(6.9V 至8.4V)

最大负载电流:1.89A。

请提供我们缺少的内容。

此致、

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    我看到您在 XCOMP 模式下使用此器件。 在此模式下、切换期间不使用 SS 电容器、因此更改此电容不会对事件产生任何影响。

    您能否分享此活动的一些范围截图? 我想查看 PR1、CP2、VOUT 和 IOUT。 我想您可能会在切换期间达到电流限制或在输入之间跳转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    只是想跟进这个主题。 您是否设法解决了您的问题?