This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057:低侧电流感应

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057C, BQ24001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847745/bq2057-low-side-current-sensing

器件型号:BQ2057
主题中讨论的其他部件:、 BQ24001

bq2057c 数据表 P11的图6显示了低侧电流感应图。 如该图所示、
SNS 引脚电压低于 VSS 引脚电压、因此可能无法正常工作。 SNS 的排列方式

引脚和 VSS 引脚反向? (SNS 引脚是否未连接到 BAT-?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ2057是一款非常旧的器件、外部器件数很高、我们还有许多其他用于4.2V 单节电池充电的选项。  如果您提供您的要求、我们可以尝试从我们的当前产品中找到更好的解决方案。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果输入电压为10V 或更低、则需要查看其他几个器件、请查看 BQ24001、02或04。  如果输入电压为5V、请查看 BQ2404X 系列器件。

    对于更高的输入电压和输出电流、我们有开关转换器。