This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166EVM-C33A:LM5166 -无负载电流

Guru**** 2532800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166, LM5166EVM-C33A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781337/lm5166evm-c33a-lm5166---no-load-current

器件型号:LM5166EVM-C33A
主题中讨论的其他器件:LM5166

您好!
我想使用您的直流/直流 LM5166 IC、为了对其进行首次评估、我决定使用您的测试工具 LM5166EVM-C33A 进行一些测试。
我的最终应用是无线发送器、因此、低电流睡眠非常重要。

我的问题如下。 空载消耗过不稳定、文档中未指定。

LM5166EVM-C33A 中引入的更改包括:
R 5 = O R
R7 = 24.9K
R9 = 1M
R10 = 560K

随附的图表是 Fluke 2638A 万用表测量电流的结果。 有人能告诉我什么可能是错误的吗?

提前感谢您的任何帮助。
此致
Rui Silva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rui、

    请确保您的电流表能够准确测量低电流、同时确保将孔径时间设置为~1秒、如以下链接中的用户指南第5.2节所述。

    www.ti.com/.../snvu485.pdf

    希望这对您有所帮助?