This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925EVM:评估板 BQ76925EVM 上的 BQ76925

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ76925EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781294/bq76925evm-bq76925-on-the-evaluation-board-bq76925evm

器件型号:BQ76925EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76925

您好!

我想平衡3节电池、并且我想使用 BQ76925。 我之所以要使用 BQ76925、是因为它具有通信(I2C)和评估板(BQ76925EVM)

我从数据表中不了解如何进行平衡。

请告诉我我在评估板上执行平衡所需的确切操作。

我的意思是、我要将3节电池连接到评估板、我希望看到评估板对其进行平衡。  

此致、

Arkadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arkadi、
    bq76925EVM 可支持3节电池、请参阅 EVM 用户指南第7.6节以及任何所需的原理图和图。
    bq76925支持平衡、EVM 和评估软件均提供了平衡功能、但该器件、EVM 和评估软件均不提供平衡算法。 该器件不进行占空比平衡、也不会自行超时或关闭平衡。 控制器必须监控进度并在需要时关闭平衡。
    因此、为了与 EVM 保持平衡、您需要:
    连接电池、第7.6节方法使用底部的3个电池。
    读取电池的电压。 EVM 的被动平衡只能实现平衡。
    请参阅 bq76925数据表第8.3.3节中的电池平衡说明。
    确定哪些电池处于高电平并且您想要平衡。 例如、假设电池1比电池1和2高30mV。 您可以选择电池1进行平衡。
    通过设置电池平衡寄存器中的位来启用高电芯的平衡。 对于电池1处于高电平且您希望对其进行平衡的情况、请将寄存器0x02设置为0x01。 可以同时进行平衡和测量。 如果在设置该位时进行测量、则将在电池1上测量低电压、在电池2上测量高电压。
    通过将寄存器0x02设置为0x00来定期禁用平衡。 让滤波器稳定几毫秒。 测量电压以确定平衡操作的影响。 假设您仍然测量与开始时相同的电压。 您可以决定在相同的时间内再次平衡以检查进度或延长时间。
    再次将寄存器0x02写入0x01。 等待一段时间、将寄存器0x02写入0x00并测量电压以决定要执行的操作。
    按照这种方法、您可以看到电池1随时间的压降。
    在其中一个平衡周期之后、您会看到电池1现在仅比其他2个电池高5mV。 您可能会认为这是足够的、并停止平衡、或者您可以继续达到您决定的标准。
    请记住、bq76925本身不会停止平衡。 如果您带着非零值离开 bq76925电池平衡寄存器0x02、它最终将耗尽与位集关联的电池。
    还请记住、EVM 是评估工具、不是成品。 请勿让 EVM 在运行时无人看管。