This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:输出电压范围

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827592/lm46002-output-voltage-range

器件型号:LM46002

尊敬的 TI 工程师

我们打算使用 LM46002作为 CC 电源、通过60V 电源以大约49V、0.6A 的电压驱动15个 LED、因为它具有出色的效率和价格。 我们不反馈分压的输出电压、而是测量分流电阻器上的 LED 低侧电流、将其放大20以使用较小的分流电阻值、并将放大后的电压反馈到 FB 引脚。 COUT 被直接钳位到 GND。 不过,还有几个问题:

1) 1)仿真确认了我们的设计、但数据表建议 Vout < 28V。 为什么会这样、将输出调节到大约49V 是否会有问题?

2) 2)由于 Vin = 60V = Vin、因此 TVS 二极管的空间不大。 以最大输入电压运行是否有风险? 在启动阶段保护 LM46002免受电源瞬态影响的最佳方法是什么? (计划通过外部5V 电源轨为 LM46002本身供电、该电源轨由与 Vin 引脚相同的60V 电源供电。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andreas

    1) 1)我们建议使用 VOUT<28V 的原因是、我们对产品进行了高达该输出电压的测试。 我不建议在输出电压为49V 时使用它、因为 IC 是内部补偿的、您可能会在此高输出电压下出现振荡

    2) 2)是的、这也不建议这样做、因为如果您希望在此较高的输入电压下运行、则必须控制输入电压、使其不会过冲并超出我们的绝对最大值

    谢谢

    -Arief