This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C41-Q1:直流/直流

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781157/ucc28c41-q1-dc-dc

器件型号:UCC28C41-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC2808A-2

租赁帮助建议新的直流/直流方案、具体参数要求如下。 输入9 x 35V。隔离式输出12V/5.5A 66W。 效率不低于90%。 工作温度-30? 80°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于您请求的电源规格、建议使用推挽式转换器、您可以选择 IC 控制器 UCC2808A-2。

    此致、
    Teng