This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:EMB1428Q 数据表禁止使用12V 电池系统运行

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826799/emb1428q-emb1428q-datasheet-precludes-operation-with-12v-battery-system

器件型号:EMB1428Q

EMB1428数据表的"运行额定值"下提供了15V 至60V 的允许 VSTACK 至 GND 范围。 这就排除了在汽车应用中使用带有12V 电池的器件的可能性。 此规格是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent、

    您能解释一下您的应用的意图吗? 典型用例是能够从电池组和12V 电池进行传输、因此您可能会混淆12V 电池的电池组范围。 请参阅此主题和数据表、了解一些背景信息、如果您有其他问题、请告知我。  https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/675033?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=EM1402%2012V

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    感谢您回来。 我不会感到困惑、但我可以看到您为什么会这么认为。 我的应用是将 EMB1428/1499与4节电池组配合使用、最大14.6伏。 数据表显示、每个器件组最多可使用7节电池。 对我来说、这意味着2至7节电池的任意位置、但最小15V 电池组电压规格排除了使用锂离子电池组的5节电池组。 因此、如果确实如此、如果仅使用一个器件集、则器件只能用于5到7个电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent、

    好的、我现在理解了、因此12V 电池不是问题、而是电池组最低电压要求。 如果不满足15V Vstack 最小数据表要求、我们确实无法保证器件性能。 您是打算堆叠这4个电池组、还是仅仅堆叠这4个电池组? 如果您不需要绝对高 ACB 电流、我强烈建议查看我们最新的 bq79606A 器件、这是一款可堆叠6通道无源电池平衡器件。

    此致、

    泰勒