This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BQ76930EVM:是否可以在不使用 EV2300和 BQstudio 的情况下使用 BQ76930EVM?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930EVM, BQSTUDIO, BQ76930, BQ78350-R1, BQ76940, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781167/compiler-bq76930evm-is-it-possible-to-use-the-bq76930evm-without-the-use-of-ev2300-and-bqstudio

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76930BQ78350-R1BQ76940EV2400

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我想知道是否可以在不使用 EV2300和 BQstudio 的情况下使用 BQ76930EVM。  

作为替代方案、我可以使用 Arduino Mega MCU、它可以通过 I2C 连接到 EVM。 我可以使用 Arduino 来初始化和控制 EVM 吗? 如果是、那么我将如何做到这一点。

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Perry、
    是的、您可以使用 MCU 与 bq76930 EVM 进行通信。 由于您需要汇编数据结构并在计算机屏幕上轻松显示数据结构、因此它的工作变得更加重要。
    bq76940评估软件使用 EV2400或2300与 bq76930进行 I2C 通信、并显示带有控制和记录功能的命令和结果寄存器。 bqStudio 软件使用 EV2400或2300将 SMBus 与电路板上的 bq78350-R1通信、并显示命令和结果寄存器以及配置、控制和记录功能。
    使用 Arduino 将提供 I2C、如果需要、同一个接口可能会与 SMBus 通信、我不知道详细信息。 以这种方式实施将更像您的嵌入式系统。 您可以使用仿真器来发送和读取结果。 除非已经有可用的库或工具、否则在 PC 级别获取命令和数据可能更有用。