This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:关于器件运行。

Guru**** 2415220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847727/bq2057w-about-device-operation

器件型号:BQ2057W
主题中讨论的其他器件:BQ2057BQ24004

你(们)好。

我想告诉我 BQ2057的运行情况。

我们的客户 根据数据表中推荐的电路进行设计(第10页)。

但是、充电操作不起作用。

作为一种现象、CC 引脚上的电压逐渐增加、然后变为与输入电压(VCC/SNS)相同的电压。

但充电电压未充满电、然后  

当 CC 引脚电压与 VCC 相同时、大电流流流过负载。

请告诉我下面的问题?

CC 引脚上的电压逐渐增加的正确方式

  *增加时间约为5秒。

2. 您是否知道当 CC 引脚电压与 VCC 相同时过流会出现什么问题?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kengo

    您是否有带值的电路原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill。

    感谢你的答复。

    我附上了我们的原理图。

    请检查一下。

    如果您对我们的原理图有任何疑问、请告诉我。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kengo

    感谢您提供原理图。

    Q2对于此应用可能太小。  器件的功耗将非常高、需要具有良好散热器的大型器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill。

    感谢您的检查和回复。

    由于 Q2很小、BQ2057是否无法正常工作?

    我无法理解 我们的现象、即 CC 引脚上的电压逐渐增加。  

    CC 引脚的行为是否类似于方波?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kengo

    BQ2057是一款线性稳压器、其运行方式类似于导通晶体管(Q2)中具有高功率耗散的 LDO 稳压器。  在您的设计中、充电电流设置为1A、即使 Q2上的压降仅为1V、功率耗散也将为1W、并随压降而增加。   

    充电电流为500mA 的评估板将使用更大的 FZT788B 晶体管。

    但 BQ2057是一款非常老旧的器件、外部器件数量非常多。  两节 电池线性充电器 BQ24004、005、006可供选择。  此外、我们还有许多支持双节电池应用的开关充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill。

    我的客户如 您所说更改了 FET (Q2)、因此它已经工作了。

    感谢您的评论。

    然后、我的客户在寻找 FET。

    您是否有推荐的 FET?

    下面是条件。

    VCC:12V

    电压:8.4V

    Icharge:1.3A

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kengo

    感谢您的更新。

    EVM 将使用 FZT788B (BJT)、也可以选择使用 MOSFET BSP171P。