This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24008:充电数小时后状态突然变化且电流增加

Guru**** 2523300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780829/bq24008-sudden-change-of-state-and-current-increase-after-hours-of-charging

器件型号:BQ24008

在基于数据表中的图的新设计中、我们看到 BQ24008损坏或进入锁定和耗电状态。

在以100mA 充电一小时后会出现问题。 当 R51为1欧姆时、9V 电源的串行电阻器会突然增加到最大值(800mA)、而 BQ24008温度会从50°C 增加到95°C。需要更换 BQ24008、因为它无法恢复正常运行。

当串行输入电阻器更改为20欧姆、以100mA 提供7V 电源时、几个小时后、电流再次急剧增加、并将 BQ24008的电源电压降至4、8V。 温度再次升高。 在下电上电后、它再次正常运行、BQ24008在此时间内仍然可以正常运行。

电池电压范围为3.8-3.95V、额定充电电压高达4.2V。

电源 通过测量仪表(10Mohm)触摸电池极点、我似乎可以引发这种奇怪的状态。 ESD 可能是一个原因吗?

此行为过程的任何提示?

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您是否在 VCC 引脚和 R1附近有一个输入滤波电容器?

    几个小时后,电流急剧增加----这一事件是否可能发生在 CC 至 CV 转换点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将直接在 Vcc 引脚处尝试使用1uF 陶瓷 X7R 电容器。 我们还将查看它是否位于 CC 至 CV 点。

    测试可能需要几天时间、我们将报告结果。