This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:参考设计的 EMI 测试结果

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116-Q1, TIDA-01500, TIDA-01184
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781267/tlc59116-q1-emi-test-results-of-reference-design

器件型号:TLC59116-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-01500TIDA-01184

您好!

客户在基于 TLC59116-Q1的 CHMSL 照明的 EMI 测试中遇到问题。

客户将比较应用和参考设计之间的布局和原理图。

您能否提供参考设计 TIDA-01500和 TIDA-01184的 EMI 测试结果?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    客户在 TLC59116-Q1上遇到了哪种问题? BCI 测试问题或 RE/CE 噪声过大? 您是否有详细的原理图和布局可供分析?