请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 主题中讨论的其他器件: LM5155
大家好、
我是否可以帮助您提出满足 6.5-12V 输入电压、48-57V 输出电压、65W 输出电压要求的升压解决方案?
谢谢你。
此致、
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.