This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117:LM117系列裸片

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117, LM117QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778697/lm117-die-at-lm117-family

器件型号:LM117

你好

 

LM117系列稳压器中存在的问题。

封装 H 和 K 上的裸片是否相同?

 

谢谢、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    抱歉进行了编辑。

    我与其他人进行了双倍检查、由于电流限制的变化、裸片之间存在微小差异。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好

    虽然 H 和 K 封装中的裸片是相同的?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    由于电流限制、裸片存在差异。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们使用的是 LM117H MDE

    我只有从 TI 网站下载的该器件的机械制图。

    是否可以发送专门用于此 p/n 的电气数据表?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    LM117H MDE 将使用 LM117QML-SP 数据表:
    www.ti.com/.../lm117qml-sp.pdf

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好

    我在查看您发送的数据表上的图6、该信息仅适用于封装的器件。

    您说过裸片不同于电流限制参数中封装的裸片。 请说明哪条曲线适用于裸片版本 LM117H MDE

    请解释电流限制的含义? 它是热保护? 它是否能够在最大值上工作 电流、与结温无关?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    裸片版本为 LM117H、这意味着它将等效于 H 封装、但热性能等封装的特定器件除外。

    最大电流限制假设满足热性能、电流限制随温度变化的特性如图6所示。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好

    在您向我指出的数据表中,我没有找到参数“热导”指定为 P/N LM117H MDE (芯片配置)。
    LM117H MDE 的热导是多少(芯片配置)?

    谢谢、David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    您是否在谈论热阻抗?

    由于器件是裸片、不在封装中、因此裸片和电路板之间没有任何阻抗。

    谢谢、

    Daniel