This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827731/bq76930-bq76930

器件型号:BQ76930

尊敬的所有人:

  我 使用 BQ76930监控20节 电池 的电压。 我使用 BQ76930 ADC 将每个电池的电压显示如下。

   

 我发现 CELL5 CELL10 CELL15 CELL20电压不正确。 我使用示波器来监控 异常电池  电压 、我发现  每块电池的异常电压降为200mV。 如下图所示  

 

 原理图如下所示  

 

您能 不能告诉我导致错误结果的原因?如何修改电路以解决问题?谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您会看到热敏电阻每2秒负载一次。 通常情况 下、TSN 会在进行采样时从组电源引脚(VC5X、BAT)汲取电流、从而导致电源引脚电压小幅下降。  例如、在室温下、电流为3.3V/10k = 330uA。  通过1k 功率滤波电阻器的330uA 为330mV。  电池电压不应改变、因为它具有单独的滤波电阻器。  不应将 VC5至 VC5X 二极管正向偏置到足以导通的水平。  随着温度升高、电流增大、二极管可能开始导通、您将看到电池电压有一些影响。  当上部组采样时、您将看到 VC5X 电压从上部热敏电阻流入节点的电流上升、这2个脉冲将随时间推移而漂移。

    使用电阻分压器时、电源电流将拉入仿真电池、许多电池电压应发生变化。

    在上面的原理图视图中、CELL15通常是组中的顶部电池、R108和 C56是 BQ76930 VC5的滤波器组件。  将二极管从 VC5连接到 VC5X。  C53和 C54可能是 VC5B 和 VC6的滤波电容器、但应连接到 VC5X 而不是 VC5。  不清楚电容器连接是否会导致观察到的变化、似乎更多的电容有助于稳定 VC5节点。  但是、如果缺少功率滤波电阻器或连接不当、可能会产生显著影响。