This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:1000W 设计

Guru**** 2562430 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781334/ucc28063-1000w-design

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件: UCC28070

UCC28063数据表指出、它适用于高达800W 的功率。 考虑到它是一个控制器、导致限制的原因是什么?

是否有任何其他器件可实现1000W 的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    UCC28063是一款临界导通模式 PFC 交错 PFC 前置稳压器。 峰值电流是平均电流模式控制交错 PFC 前置稳压器的2倍。  由于这些峰值电流的额定输出功率超过800W、RMS 电流成为一个更大的问题。  对于800W 及以上的功率、我们建议使用 UCC28070交错 PFC 控制器的平均电流模式交错 PFC。

    此致、

    Mike