This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:无法充电

Guru**** 2815455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827721/bq25703a-cannot-charge

器件型号:BQ25703A

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 BQ25703A、遇到一些问题需要您的建议:

系统通电后、bq25703A 与电池连接、一切都正常。我关闭系统电源并使用直流电源供电、一切都正常、我取出直流电源并再次使用直流电源、bq25703A 无法充电

首先、我使用直流电源供电、bq25703A 连接电池、一切都好、我关闭系统电源、一切都好、我再次使用直流电源、bq25703A 无法充电

LDO 电压始终为6V。 使用 和不使用直流电源时、似乎会清除寄存器。 您是否有任何关于它的建议、以下是"sch":

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Qianqian、

    当您看到正确的行为以及出现意外行为时、是否可以提供 BQ25703A 的寄存器读数?  

    您在以下陈述中的"确定"是什么意思? 器件是否会充电至您的预期电流?

    [报价用户="Qian"] 1.系统通电后,bq25703A 与电池连接,一切都正常。

    至于您的原理图、我将要求您遵循 BQ25703AEVM 用户指南中推荐的原理图配置。 您的原理图上有几项可能会导致充电器运行不正常。 请对照链接的文档查看您的原理图、并进行相应的更改。  

    此致、

    Joel H