This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-SQEVM:用于24V &LT 的 LM74610-SQEVM;->GND (反极性保护)

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-SQEVM, LM74610-Q1, LM74700-Q1, LM74700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847373/lm74610-sqevm-lm74610-sqevm-for-24v---gnd-reverse-polarity-protection

器件型号:LM74610-SQEVM
主题中讨论的其他器件: LM74610-Q1LM74700-Q1LM74700EVM

大家好、LM74610-SQEVM 需要24V 的反极性保护是什么? 我在这里有这个器件、但它仅针对+12V 至-20V 的额定电压。 我需要保护24V 和 GND 彼此。 我必须更改哪些组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM74610器件可在高达-40V 和40V 的电压下工作。

    为了使 EVM 正常工作、需要修改输入端的 TVS 以适应24V 反极性保护。

    TVS D1_1的额定值需要根据24V 电压轨中的最大电压进行计算、额定电压为33V 的 TVS 将会很好。

    TVS D1_2必须至少为24V 或更高、28V TVS 更好。

    您是否希望查看 LM74700-Q1来代替 LM74610-Q1?

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    感谢您的解释。

    我会尝试一下。 订购和重新焊接后、我将向您提供一些反馈、并对"已解决"问题进行 klick 处理。

    您能告诉我为什么要查看 LM74700吗? 您是指 LM74700EVM 的原理图吗? 或者、您认为 LM74700-Q1本身在我的案例中具有其他特性吗?

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    LM74700-Q1具有比 LM74610-Q1更宽的工作范围。

    LM74610-Q1阴极到阳极的最大额定值为42V、但 LM74700-Q1的绝对最大额定值为75V。

    根据最大反向电压(钳位后)、可以选择 LM74700或 LM74610。

    这适用于汽车应用吗? 数据表的应用部分详细讨论了24V 反向电池保护。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    感谢您提供的信息。

    我`ll 尝试使用 lm74700、因为数据表中详细介绍了这种情况。

    它不适用于汽车应用。 它适用于工业应用(24V 直流)。 如果有人以错误的方式插入设备、这只是为了防止损坏。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    只是想让您知道-您推荐的带有二极管的测试版本已成功。 感谢您的帮助和努力!

    此致、

    最大