This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:当输入= 5.8V 时,LP5907将会发生什么情况?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827555/lp5907-when-input-5-8v-what-will-lp5907-happen

器件型号:LP5907

大家好、

我的客户需要输入电压=5.8V、PSRR>80dB/ 100K。 输出电流>= 150mA。 它们更倾向于强制输出、而不是 adj 输出类型。

我在 TI.com 中搜索、发现 LP5907正常。 但我担心、当输入电压(5.8V)大于 LP5907 推荐电压时会出现问题。

你有什么建议或其他选择吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    LP5907应该可以正常工作。 此器件的最大绝对输入电压为6V。

    此致、

    Wilson