This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:大容量电容器计算

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781343/tps563200-bulk-capacitor-calculation

器件型号:TPS563200

您好、社区

我阅读了这篇文章

我无法找到以下参数来计算 TPS563200的大容量电容器。
步骤-?
Dmax -? (在我的示例中、VIN (12V)- VOUT (5V)、在规格中写入占空比的最大值为65%-计算时应使用什么值?)
VIN_TRAN -?
TR_PS -?

目前,我的公式如下:
CB>=((0.5 * 1.5 * 0.65 * 0.00003)/ 0.36)-((20 * 0.000001)*(1 - 0.1))= 0.000022625 (22uF + 20%= 26.4uF 最小大容量电容)

它包含以下值​​:Idstep = 1.5A、Dmax = 65%、VIN_Tran = 0.36V、TR_PS = 30us、CCE_TOTAL = 20uF (容差10%)。

我的参数:
VIN - 12V
输出电压- 5V
输出电流- 3A

这是否与​​转换器的实际值相对应、请评论​​我选择的值、如果这些值不正确、请纠正我的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Evgeniy、

    Idstep:它取决于您的最大输出电流和可能的最大负载阶跃瞬态。 如果最大输出电流为1.5A、并且负载可能从0A 跃升至1.5A、则 Istep=1.5A

    对于 TPS563200、阻尼= 80%

    VIN_TRAN:VIN 下冲或过冲要求。 它是您应该自行设置的值。 VIN 将在负载瞬态期间看到压降或上升。 您应该具有输入电压的要求设置值。

    TR_ps:与您的输入电源相关。 您的输入电源应具有响应时间、您可以使用输入电源的控制带宽进行校准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmax -已接受。
    Iststep -我将输入最大值3A。
    VIN_TRAN -我将保持0.36V、正如本文档中所述、对于12V 的输入电压、建议使用该电压
    TR_ps -我正在使用 MeanWell GST60A12 (www.meanwell.com/.../GST60A-SPEC.PDF) 电源。 我找不到该值、但我看到可以通过知道参数(总线转换器控制带宽)来计算该参数。 请帮助了解值 TR_PS 和 FBW_PS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GST60A12的数据表中未指明该值。 我想您只能进行大致估算。 但根据我们的经验、两个10uF 和一个0.1uF 应该对输入电容器很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是两个10uF 陶瓷电容器在温度升高时的容量损失。 陶瓷电容器不稳定。 我希望具有稳定的输入电容、以确保启动时的偏置电压达到最低水平。

    fBW_PS -这不是我的电源的转换频率? (例如100kHz)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、它是控制带宽。 它显示了输入电源对负载瞬态等外部振荡的响应速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从计算中可以看出、该参数非常重要、并且会影响电容的最终值。 我向我的电源制造商请求了这些值。 我将等待他们的响应。 谢谢你。