This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023B:可以反向驱动 VDC#引脚吗?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65023B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826915/tps65023b-is-it-ok-to-back-drive-the-vdcdc-pin

器件型号:TPS65023B

您好!

我们将重复使用 TPS65023B PMIC 电路为噪声敏感型电路供电、因此我们希望自己可以选择将台式电源用于一个或多个电源轨。  

请参阅随附的原理图。  

如果我们为其中一个跳线使用台式电源并拉电感器(例如、向 J21施加1.1V 电压并拉 L3)、是否正常?  在本例中、我们还应该禁用 DCDC#_EN 吗?   

如果您能提供任何指导或疑虑、我们将不胜感激。

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、

     感谢您在设计中使用 TI PMIC! 由于您要 为噪声敏感电路供电、因此可选择检查 TI PMIC 是否足以满足您的应用需求、因此最好分离直流/直流输出(还建议禁用直流/直流) 噪声 敏感电路的电流、并将台式电源应用于跳线的另一个引脚。

     供参考、电流原理图中的所有3个跳线都可以很容易地错误地将输出直流电源短接至 GND;在负载和 PMIC 直流输出之间重新连接跳线可以将负载与直流/直流输出分开。

     设备专家将很快回来度假;他可能会向您提供更详细的建议。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    如果您提起电感器、则电流无法流经器件并流出 L1/L2/L3引脚。 这些 LX 引脚上的电压无关紧要、因为它们与负载(V1_x)隔离。 VDCDCx 反馈引脚上的电压将导致稳压器开关时 L3上的脉冲宽度发生变化、但不会导致任何问题。 只要 VDCDCx 上施加的电压处于绝对最大额定值范围内、就不会发生任何损坏。

    正如我的同事提到的、在使用外部电源执行测试时、将 DCDCx_EN (ENABLE)引脚拉至 GND 以禁用直流/直流稳压器可能会更容易。 这样、您不必担心 LX 引脚开关以及可能产生的噪声、这些噪声可在 PCB 上其他位置的测量中拾取。