This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:如果 SENSE 引脚连接不可用、可通过外部电阻器连接 SENSE+和 SENSE-引脚。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844886/ucc39002-if-sense-pin-connection-is-not-available-can-sense-and-sense--pin-be-connected-through-external-resistor

器件型号:UCC39002

外部电阻器是指具有极低值(m Ω)和高功率的 Rsense。

如何连接到 Radj?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navneet、您好!

    CS+和 CS-是内部电流感测放大器的输入端子。 电流信息 在低值感应电阻器上测量。 只要 VO≤VDD、电流感应电阻器就可以放置在接地回路或电源 VO 的正输出轨中。 通常情况下、大多数设计具有额定功率为1/16W、电阻接近1K 欧姆的芯片电阻器。

    但是、如果您可以分享有关您的设计的更多信息:输入范围、输出电压和输出功率等、我将能够更好地为您提供指导

    有关可调节电阻器连接、请参阅以下文章中的附件。

    谢谢、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源的输出电压。

    Vout=12V

    Iout=35A

    无需调节电压、即可实现电流共享。

    电源模块中的 SENSE+和 SENSE 不可用。

    请建议如何使用此 IC。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navneet、您好!

    我不确定您所说的"电源模块中的 SENSE+和 SENSE -不可用"。 需要使用这些信号来测量电流感应电阻器上的电压、您的意思是它不可用。

    请查看随附的原理图、该原理图在12Vin 和2Vout/300A 负载共享参考设计示例中使用 UCC39002。

    e2e.ti.com/.../PMP40596E1_2800_001_29005F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所说的是电源模块的电压感应不可用。

    (如原理图 SENSE+和 SENSE-所示)

    IC 的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navneet、您好!

    控制器需要这些信息才能在内部对电流感应放大器进行编程。

    此致、

    区域