This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037EVAL:LM25037软启动

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037EVAL, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846837/lm25037eval-lm25037-softstart

器件型号:LM25037EVAL
主题中讨论的其他器件: LM25037

您好 TI 团队
    我有您 的 LM25037EVAL 板。 验证功能后、我对软启动电路有一些疑问。
    在原理图中、使用 SS 电容= 0.68uF。 因此 T3应该大约为27mS。 但是、在测试后、栅极驱动变为最大占空比0.5ms。

此致

沃查章洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    控制器的占空比通过选择死区时间而不是 SS 电容器来设置。  

    请允许我参考数据表中的8.2.2.1部分、这样:等式11将帮助您计算 RT2电阻器的死区时间为200ns、占最大占空比的95%。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
        是的、我知道占空比由 RT2设置。 但我的要点是、我需要增加输出上升时间。 我有如下更多问题。

    1、LM25037是否可用于推挽式升压12V 至400V。  
    2.是否可以将输出导通上升时间增加到100mS 以上。 设置电容 SS。

    此致

    沃查章洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    要回答您的问题:

    1. 否、控制器的 Vin 引脚与 GND 之间的绝对最大值为76V。 控制器将无法承受400V 电压。
    2. 是的、您可以通过增大 SS 引脚上的电容值来增加输出的上升时间、更大的电容需要更长的时间才能通过内部100uA 电源进行充电、从而降低软启动过程。

    此致、

    区域