This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:TPS7A4701上的使能引脚是否具有施密特触发器功能?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827659/tps7a47-does-the-enable-pin-on-the-tps7a4701-have-schmitt-trigger-functionality

器件型号:TPS7A47
主题中讨论的其他器件:TPS3701

我代表客户发布此消息。  他们正在使用 TPS7A4701、并想知道 该器件的使能引脚是否包含施密特触发电路。  他们想知道,在输入电压缓慢变化的情况下,对使能引脚使用电阻分压器是否可能存在潜在问题。”

谢谢、

David Hildbrand

david.hildebrand@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不幸的是、不是 EN 引脚阈值是一个标准逻辑电平阈值、可在不同器件之间变化。 我检查了实际特性数据、EN 电压范围为~0.98V 至~1.62V。 如果使用分压器、则应将其设置为使能该引脚上的电压>=2.0V。 如果您需要精密开启/关闭阈值、使用 TPS3701等器件来驱动使能功能可能会为您提供所需的功能。

    他们希望在什么应用中看到此功能?